This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40154:USB-C 转 HDMI 显示屏。

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026177/pmp40154-usb-c-to-hdmi-display

器件型号:PMP40154

您好!

请告诉我、USB 3.0 5Gbps (USB C)可 通过 PMP40154转换为 HDMI。

应用:USB 3.0来自 设备  --> PMP40154 --> HDMI 显示屏

2.您能否提供 CAD 文件(Altium)。 在 TI 网站中、仅提供 Outjob 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinith、

    请查找随附的 Altium 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinith、

    请查找随附的 Altium 文件。 PS171用于转换视频信号、它支持使用 TMDS 时钟速率高达300MHz (3.0Gbps TMDS 数据速率)的视频格式。

    e2e.ti.com/.../PMP40154-Altium.zip

    此致

    Linda Ye