This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00462:MSP430F5172、MSP430FR5969

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00462, BOOSTXL-SHARP128, MSP430FR5969, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026198/tida-00462-msp430f5172-msp430fr5969

器件型号:TIDA-00462
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-SHARP128MSP430FR5969MSP430F5172

尊敬的 TI 团队:

 

我们需要设计'TIDA-00462'。

该板基于 MSP430FR5969和 BOOSTXL-SHARP128进行设计。

SHARP96不再销售、因此基于 SHARP128。 我们可以获得  基于 MSP430FR5969的 SHARP128演示。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADQacwGcZaWoU6xEfTsLdw__IOGqZri__LATEST 

但是 、提供的 TIDA-00462超声波距离测量演示基于 MSP430F5172和 BOOSTXL-SHARP96。

使用 SHARP128提供的距离测量代码时应使用哪个午餐垫?

提前感谢。

此致、

Chihun In