This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:TX7316 EVM 板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026001/tida-01371-tx7316-evm-board

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件:TX7316EVMTX7316

尊敬的支持人员:  

我对将 Altium 设计导入到 Orcad 有疑问、我知道 Orcad 的一个功能可以导入 Altium 格式、但需要将 Altium 设计保存为 ASCII 格式。 当我尝试导入 TX7316EVM 设计的 Orcad 时、Orcad 告诉我它不是 ASCII 格式、这是我第一次使用此功能、 因此、不确定我没有正确使用它、或者 TX7316设计文件是二进制格式。  

能否帮助我确认 MHR054A.PcbDoc 的设计采用 ASCII 格式?

正如您在答复中所说的、TI 的 EVM 板大多数都位于 Altium 中一样、ASCII 格式是否应该是方便 Orcad 用户的标准?

非常感谢、  

David