This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 EV2400或 USB 转 GPIO 接口、而不是 USB2ANY

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1024991/using-ev2400-or-usb-to-gpio-interface-instead-of-usb2any

主题中讨论的其他器件:DRV2605EV2400USB2ANY

您好!

我尝试使用 DRV2605 EVM (DRV2605EVM-CT)。  触觉 控制台 GUI 文档 指出、我应该使用 USB2ANY 适配器、但由于我已经拥有 EV2400 USB-TO-GPIO 接口、这些接口本质上也是 USB 至 i2c 接口、我可以改用它们吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太熟悉 EV2400的工作原理、我需要时间与系统团队讨论它是否与 HCC GUI 兼容。 我将在本周结束前得到回复

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    浏览文档后、我确定您无法使用 USB2ANY 的替代方案、因为触觉控制台专门用于将固件编程到 USB2ANY 器件以与 EVM 进行交互。 固件不适用于其他连接类型。

    此致、

    Carson