This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:DLP NIRscan Nano EVM:错误扫描或参考数据预先测试失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1024774/tida-00554-dlp-nirscan-nano-evm-error-scan-or-reference-datainterprete-fail

器件型号:TIDA-00554
 我是泰国 Kasetsart 大学的研究员。 我向 您购买了2个器件。 一个设备没有问题、另一个 设备没有问题。 我遇到了使用您的工厂参考进行测量的问题、并按照客户支持团队在 Link (https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/891922/dlpnirnanoevm-dlpnirnanoevm-error-scan-or-reference-data-interpret-failed?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=scan%20or%20reference%20data%20interpret%20failed#)中的建议进行了修复。  但是、我没有像您这样的99% NIR 反射标准。 因此、我认为它不应取代您的工厂参考值、这会导致从2个器件获得的吸收度不同。  
 
 它仍在保修期内。  我仍然想替换它。 请帮助我解决此问题。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我 我的理解是否正确。

    您在7月初从 TI 购买了两个 DLPNIRNANOEVM、

    其中一个问题没有解决,但问题已经解决。 由于这个原始问题、您需要重新校准白色基准、但99%反射 NIR 表面太贵、因此您更希望从 TI 更换 EVM。

    您需要产品线的工程师来确认是否需要更换器件。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进行离线讨论。 请申请 RMA 并使用此帖子作为 RMA 审批的参考。

    此致、

    Vivek