This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00465:阻尼因子

Guru**** 1155330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1023920/tida-00465-damping-factor

器件型号:TIDA-00465

大家好、团队、  

我对 吗、H6096NL 转换器将与我在以太网 phy 之后直接具有的磁性元件串联?  

如果是、您是否对传输损耗有任何了解、例如、传输损耗会增加。 我在信号上得到的电缆长度或 dB 损耗要少多少?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mat、您好、是的、以太网数据输入端口将具有额外的串联 PHY。 我不希望出现重大的丢失或数据损坏、因为这种架构在当今行业中推出的中跨注入器产品中非常常见。

    例如、我们在过去测试过将网络以太网电缆连接到此板、并为 IP 电话加电、而不会在拨打电话时出现任何问题。

    请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!