This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21683:突发模式异常峰值电流以及 Xformer 可闻噪声

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21683, TL431, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1024605/pmp21683-burst-mode-abnormal-peak-current-with-xformer-audible-noise

器件型号:PMP21683
主题中讨论的其他器件: TL431UCC256302

大家好, 我将 PMP21683 48V 500W 设计修改为24V 版本;LLC Xformer 的转换率从原来的29:3:7:7:2改为32:3:4:4:2:2,

一次侧电感保持230uH 不变,额外的漏电感也保持不变, 10uH;

当然、我还可以  将 R128 383K 调低以获得25.5V 输出。   但对我来说,奇怪的是,请 看下面显示的照片。  

即使我相互切换组件(UCC256302、TL431、光耦合器、LLC 变压器和 Lk 电感器),

异常始终在 PCB #B 上。 两个 PCB 都具有相同的 R138、R133/R136和每个芯片 R chip C 组件。  

样本在同一批次构建。  看起来一切都一样,但 PCBA # A 是正常的,但 PCB #B 不是。  很困惑、您能给我一些指导吗  

可能的原因? 谢谢!