This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:如何为客户获取参考 EVM?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1024125/tida-01168-how-do-we-get-the-reference-evm-for-customer

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1

大家好、

客户正在构建汽车电池组、他们希望   我们的 TIDA-01168参考 EVM 进行测试。 那么、我们是否有任何方法来获取 TIDA-01168的 EVM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    这是 TIDA-01168的作者 Jiri Panacek。 遗憾的是、该设计不可用。 我们只针对内部测试构建了有限数量的设计。 由于复杂性、我们不会构建更多的东西。 所有设计数据均可在线获取。 客户可以自行构建电路板(这是参考设计的想法)、也可以购买 EVM。 LM5170-Q1 EVM 是一款性能优异的多功能电路板。 可以连接两个或多个 EVM。

    感谢您的理解。

    此致、Jiri