请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01168 主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1
大家好、
客户正在构建汽车电池组、他们希望 我们的 TIDA-01168参考 EVM 进行测试。 那么、我们是否有任何方法来获取 TIDA-01168的 EVM?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在构建汽车电池组、他们希望 我们的 TIDA-01168参考 EVM 进行测试。 那么、我们是否有任何方法来获取 TIDA-01168的 EVM?
谢谢!
英里、您好、
这是 TIDA-01168的作者 Jiri Panacek。 遗憾的是、该设计不可用。 我们只针对内部测试构建了有限数量的设计。 由于复杂性、我们不会构建更多的东西。 所有设计数据均可在线获取。 客户可以自行构建电路板(这是参考设计的想法)、也可以购买 EVM。 LM5170-Q1 EVM 是一款性能优异的多功能电路板。 可以连接两个或多个 EVM。
感谢您的理解。
此致、Jiri