This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:library_name.liberrorLog 对文件夹的访问权限会导致 PSpice-for-TI 崩溃

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, INA2126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1036785/pspice-for-ti-library_name-liberrorlog-access-rights-to-folder-cause-pspice-for-ti-to-crash

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件: INA2126

您好!

我们将 pSPICE for TI 与 Cadence 原始软件同时使用。 我们还在项目中使用定制/第三方 SPICE 库(.lib 和.OLB)、并将它们存储在一个共享磁盘上以防止写入(出于安全原因)。

显然、这与想要在该位置编写 library_name.liberrorlog 日志文件的 PSpice-for-TI 发生冲突、该文件说他找不到签名(我想是 TI 组件签名)。

是否有任何方法可以防止这种情况、或者我们是否强制在每次切换到 PSpice for TI 时备份本地硬盘驱动器上的所有共享库并授予所有访问权限?

Thx 为您提供帮助、

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Claudio、

    为用户创建 liberrorlog 文件、以查看模型是否是可确保正确仿真的正版 TI 模型。 目前无法关闭此文件的创建。

    如何在仿真中使用只读库中的模型? 您是否将它们包含在仿真配置文件中?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复。 我们将这些库添加到设计中。 出于实际原因、我们在我的公司中没有使用全局选项、因为我们希望跟踪每个项目中使用的库及其版本、而到目前为止、这是我们发现的唯一实现方法。

    如果我们将它们添加为全局变量、这种 liberrorlog 是否不会发生、或者它是否会被编译到软件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Claudio、

    您是否想截屏您的典型仿真配置文件、以便我们清楚地了解您的意思?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,我的崩溃数据也是:

    e2e.ti.com/.../8244.Crash_5F00_pspiceforTi_5F00_FrancoisV_5F00_15092021.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    感谢您共享文件。 JC 和我将查看并告诉您我们的调查结果。

    -Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    我们无法使用自己的设置重现问题。  

    我们将一个 LIB 文件放入一个名为"lib"的只读目录中、并将该 LIB 文件包含在我们的仿真配置文件中:

    然后我们关闭了项目并重新打开了它、下面是会话日志:

    信息(ORCAP-2456):已更新 c:\cds_spb_home\cdssetup\psputilbdir\referencedesign\ina2126_v1_0\ina2126_pspice_aio\lib\ina2126.lib
    备份在 C:\CDS_SPB_HOME\CDSSETUP\PSPTILIBDIR\REFERENCEDESIGN\INA2126_V1_0\INA2126_PSPICE_Aio\libbackup 中创建的原始库

    然后、我们检查了"lib"文件夹、 但尚未在其中创建"liberrorLog"文件:

    此设置是否与您拥有的设置类似?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    您是否仍然遇到崩溃?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    这是否仍然是您的问题? 如果是、请告诉我我们是否可以召开电话会议来审查您的环境。

    谢谢、
    JC