This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:从 TIDA-00449板读取电池电量并显示在 LCD 屏幕上

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00499, BQ76920, BQ76930, BQ76940, TIDA-00449, BQ76952, TIDA-010208, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1038160/tida-00449-reading-battery-level-from-tida-00449-board-and-displaying-on-lcd-screen

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件:TIDA-00499BQ76920BQ76930BQ76940BQ76952TIDA-010208BQ76942

我需要使用此 BMS 系统来读取电池电量并将其显示在 LCD 显示屏上。

是否有可用于此目的的电路板?

此外、我还想知道如何将10节串联电池连接到 TIDA-00499板(Pack +/-和 Bat +/-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有一个 GUI 来显示 BQ76920/BQ76930/BQ76940数据、您也可以使用此 GUI 来配置寄存器。  

    bq76940/bq76930/bq76920评估软件(修订版 A)

    有关如何将 TIDA-00449与10节电池组连接的详细指南、您还可以查看 BQ76930 EVM。  

    顺便说一下、我们有一个使用 TI 新一代监控器 BQ76942/BQ76952的新解决方案 TIDA-010208、您也可以在 TI.com 上查看它。  

    此致、

    Ryan Tan