This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01414:有关 DSP 的 F/W

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414, AUDK2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1040005/tida-01414-about-f-w-for-dsp

器件型号:TIDA-01414
主题中讨论的其他器件: AUDK2GEVMK2G

您好、E2E、

我们的客户提到了 TIDA-01414。 它们请求 DSP 的 F/W。 TI 是否能够提供它?

并且、

它可以将输入连接器更改为 HDMI?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    关于 HDMI、TIDA-01414 设计指南的第2.4.1节中提到了这一点

    我看不到 TIDA-01414产品文件夹中的设计文件中包含的软件文件、我建议您使用 EVMK2G 或 AUDK2G 作为器件型号发布问题。 负责的团队将通过执行此操作来获得您的问题。 您可以在正文中提及 TIDA-01414、而不是器件型号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。  可以在处理器论坛中发布问题吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、我认为只要您使用正确的器件型号、就应该相应地分配该型号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师