This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00690:TIDA-00690的问题

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00690
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1040342/tida-00690-question-for-tida-00690

器件型号:TIDA-00690

你(们)好

这是来自 TI 韩国三星帐户 FAE 的 Joy。

目前、三星客户对 TIDA-00690电路板感兴趣。

谁是正确的人?

我还可以连接到 TIDA-00690电路板吗?

请将您的请求发送给我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    感谢您的请求。 TIDA-00690已经在我们的团队中开发、但我们没有留下任何电路板。 TIDA-00690页面上提供了整个设计包(Altium 项目文件以及 Gerber 数据等)、因此客户也可以构建自己的电路板。

    如有其他问题、请告知我们。

    此致

    Alex