请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010076 您好!
我们的客户询问我们是否可以共享用于15m、48V 和几乎5A 的100BASE-T1通信的电缆信息。 数据表和电缆链路会非常有用。
此外、他还想知道我们看到使用此设计的 EE 是什么?
此致、
Gokhan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户询问我们是否可以共享用于15m、48V 和几乎5A 的100BASE-T1通信的电缆信息。 数据表和电缆链路会非常有用。
此外、他还想知道我们看到使用此设计的 EE 是什么?
此致、
Gokhan
您好、Goekhan、
感谢您提出问题。 我们已经离线讨论过这一点 、 我也在这里为社区提供了答案。
TIDA-010076已定义为支持距离较短且功率处于合理限制的小型机器人/机械臂。 菊花链的实现方式使得单个节点过载不会轻易地关闭整个系统。 必须实施交错式保险丝原理、使更多的保险丝朝向主机和电源、而较弱的保险丝朝向链条末端。 为了为整个链构建单个设计、使用电阻梯实施了可编程保险丝、效果令人惊讶。
电缆开发是这种新型 SPE 技术的一个持续过程、我们在此设计中与之合作的公司 是 Harting。 他们拥有良好的技术支持、可以帮助客户选择电缆。
此致、Ingolf