This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00233:输出电压:28V、输出电流:50A 的设计支持

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00233, TIDA-01552, LM5069, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1032499/tida-00233-design-support-for-vout-28v-iout-50a

器件型号:TIDA-00233
主题中讨论的其他器件:TIDA-01552LM5069INA186

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们计划在制造的车辆中制造一个与电子保险丝(tidu415)类似的保险丝。 一般而言、我们计划此模块基本上执行以下操作。 除此之外、我们还将使用微控制器提供 CAN 总线、模拟电压读数、警告等功能。 您是否有可实现以下功能的集成模块?

它可以输出28V、50A
-短路控制、在这种情况下、它会在一段时间内关闭输出、然后再次提供输出。
-输出电流消耗为模拟值
-能够在需要时打开/关闭输出
-电池反向保护
-“软启动”功能,可防止“浪涌电流”

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:  

    原则上、TIDA-00233电路涵盖了大多数功能。 但是、在您的情况 下、我倾向于使用更像 TIDA-01552参考设计中那样的电路:www.ti.com/.../TIDA-01552。

    您需要更改功率 MOSFET、分流电阻器以及 LM5069引脚6和引脚7上的组件、以满足您的应用要求。

    电流感应 需要电流感应放大器横跨同一分流器。 在这里有一个选择器页面、用于查找合适的产品: https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html (如果链路停止工作、则搜索电流感应放大器)。 您可能需要寻找具有高共模电压的放大器、如 INA186或具有集成 ADC 和大量监控功能的器件、如 INA236 - https://www.ti.com/product/INA236。  

    此致、Ingolf