This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010016:TIDA-010016是否可以连接到 PC 的 EtherCAT 控制器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1040077/tida-010016-could-tida-010016-connect-with-the-ethercat-controller-of-pc

器件型号:TIDA-010016

你(们)好

 TIDA-010016能否连接 到 PC 的 EtherCAT 控制器或只连接  到 PLC 的 EtherCAT 控制器?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果使用 PC 或 PLC、则不应产生影响。  

    此致、

    Steffen