This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以获取踏板车的速度。

Guru**** 2901670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5110, TMAG5111, DRV5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1038455/sensor-to-get-speed-of-a-scooter

主题中讨论的其他器件:TMAG5110TMAG5111DRV5032

我需要获取电动踏板车的速度、并将其显示在 LCD 屏幕上、同时显示电池电量和开/关指示灯。 哪个霍尔传感器或光学传感器可用于检测移动踏板车的速度? 此外、TIDA 00449 BMS 如何与微控制器连接以及传感器读数并显示在 LCD 上?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desieah、

    您可能会考虑一些选项。  如果使用嵌入在踏板车车轮中的单径向环形磁体、则可以使用 TMAG5110或 TMAG5111等器件跟踪旋转速度和方向。  这些器件能够检测磁场的两个轴、并可为此跟踪磁场的正交。  类似地、只需在轮子上放置一个磁体即可通过 DRV5032等霍尔效应开关的位置。  每次磁体经过输出时、都会瞬间切换。  然后、可以通过对脉冲进行计数来计算速度。  为了获得更好的分辨率、可以将多个磁体插入滚轮。

    对于 TI 设计、它似乎是使用 MSP430进行控制的。  我希望使用此设计、用户可以创建自定义固件、以便将读数发送到您的 LCD。  固件可从 以下网址下载:https://www.ti.com/lit/zip/tidcbb1

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    实际上、我需要从 BMS (TIDA 00449板)获取电池电量、并将其发送到 MSP430微控制器并将其显示在屏幕上。 是否可以从 TIDA 00449板获取此数据(电池电量)、并通过哪些引脚将其发送到 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多西耶

    在 TIDA 00449的 U3 (MSP430)上运行的监测算法正在驱动连接到4个指示灯 LED 的 IO。  在原理图中、这些看起来是 U3的引脚9-12。

    以下是逻辑:

      

    为了实现您自己的算法、有必要为板载 MSP430创建一个新固件、或者通过替换与所示各种控制线的连接来找到绕过它的方法。

    完整的原理图可从此处下载:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidrht7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 这很有帮助。 尝试编辑固件。