This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9175:调整同步 FET 电路以避免纹波

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035011/pmp9175-adjusting-synchronous-fet-circuit-to-avoid-ripple

器件型号:PMP9175

尊敬的工程师

大家好、我是 Taku。


我参考 PMP9175的电路图设计了 PoE 的电源电路。

#几乎模仿了 PMP9175的设计

现在、我检查我的原型、

然后 、在 PMP9175中对应 Q6的晶体管的 B 和 E 之间施加非常大的纹波电压。

TI 工程师 说  

"R17、R18和 C16有助于控制同步 FET 的导通和关断时间。  同步 FET 必须具有非常快的关断时间、以最大限度地缩短初级 FET 和同步 FET 的导通时间、从而限制任何击穿电流。  是的、如果击穿过大、EMI 会变得更糟。  关键是使用关断时间非常短的同步 FET。  二极管 整流器的电容 会导致类似的关断电压尖峰、从而导致类似的 EMI。"

在下面。
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665046/pmp9175-question-for-pmp9175-and-emc?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PMP9175%20R18#

这意味 着我应该 在 检查波形时将 R17、18/C16的常量改变一个位、以防止纹波?

如果是、请告诉我 在调整时应该注意什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taku、

    如果您使用相同的 FET 和变压器 R17、R18、C16不需要进行调节。  如果它们与 PMP9175不同、则可能需要进行一些调整。  关键的转换是 Q7的关断。  这可能需要将 C16向上或向下调整几个标准值。  您需要查看关断时 Q7 (或 Q7源极至 GND)两端的电压、并调整 C16以最大程度地减小电压尖峰。  您需要在空载和最大负载下进行此测量。  在进行这些调整的同时、还要查看输入电流、以确保效率不会受到负面影响。  我不确定您的意思是大纹波。  这是栅极驱动器、因此在开关频率下、这些点上会有一些方波电压。  有时、增大 R24的值以降低 Q8的导通速度会有所帮助。  在某些设计中、我使用了高达100欧姆的电阻、但要尽可能减小。  同样、请确保不会使 Q8的导通速度减慢太多、从而降低效率。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的重播。

    我更改了反激式变压器和 FET。

    接地纹波意味着当 Q7/Q8切换时、Q6的 B-E 之间会出现很大的尖峰。 评价过高了。

    我发现 、如果 C16再大一点(510pF) 或 R18再大一点(5.1k orm)、情况会更好。

    当然、我将检查 Q7的关闭情况。

    是否可以按照您对 C16所说的相同方式调整 R18?

    谢谢、

    Taku