This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:如何申请 TI PSpice 模型添加至 TI 库

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1038048/re-how-to-request-ti-pspice-models-be-added-the-ti-library

主题中讨论的其他器件:DAC8822

Daniel、您好!

BTW、最好为每个线程报告一个问题。 这使得 TI 更容易跟踪您的问题、您可以获得更好的服务。 我将分离 DAC8822的线程。

谢谢、
JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 JC、大家好、让我和我的同事 Akhilesh 一起看看他是否知道这方面的方法。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否要将这些模型添加到 TI PSpice for TI 的 TI 库中?

    您可以从产品文件夹下载 SPICE 模型并直接使用它、而不会出现任何问题。 我可以看到您遇到的 DAC8822模型问题。 您能否用屏幕截图说明您在尝试导入模型时遇到了什么错误?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到以下错误、不确定这是否与模型加密的事实有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此模型已加密、这就是您遇到此错误的原因。 通常、对于所有加密模型、我们应该提供 PSpice 项目、以便在打开项目时已经导入该项目。 不知怎么说、对于该器件、我们没有任何与 pspice 库映射的示例工程。 让我检查一下这个、看看我是否可以纠正同样的问题。

    此致、

    AK