This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00623:基于基准设计的定制似乎可以正常工作、但不能传输功率?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00623, BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1038231/tida-00623-custom-designed-based-on-reference-appears-to-work-but-doesn-t-transfer-power

器件型号:TIDA-00623
主题中讨论的其他器件: BQ51051B

我有一个基于 TIDA-00623的定制 PCB、使用与参考文献 WE-760308111相同的线圈、我们也直接向我推荐了该 PCB、以便与 RX 侧使用的线圈配对。  

在初始测试中、实现似乎正常工作。 它识别线圈上的器件、LED_A (使用 LED 控制选项1、24.9k Ω)缓慢闪烁、指示电源传输、并且我可以测量通过线圈移动的超过6Vac 的电压。

将我的 iPhone 放在线圈上时、它会识别充电器并指示"正在充电"、但电池会继续放电。 当将基于 BQ51051B 的定制 RX 器件放置在线圈上时,行为相同--我可以看到 RX 端的定制充电状态指示灯没有响应。

任何人都不知道为什么基于 TIDA-00623的设计会指示功率传输、但 RX 端未接收到功率、显然只是通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    这可能与 FOD 校准有关。 您可以尝试增大  FOD_THR (FOF 阈值)进行检查。  

    最好查看 RX Rect 波形和原理图的示波器捕获。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你是对的… 对于快速测试、我将 FOD_THR 短接至3V 以禁用 FOD。 充电器现在运行良好。

    我将从低挂果开始,并验证 BOM。 如果其中一 个 fod 校准或阈值电阻器放置不正确,则不会感到意外。

    我先拿一个现成的原型、然后开始 FOD 校准、然后查看关于捕获 Rx RECT 波形的信息。

    谢谢