This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:总线上的2个中继器有问题

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1033780/tida-01487-problem-with-2-repeater-on-a-bus

器件型号:TIDA-01487

大家好、在我的应用中、我使用1个 TIDA-01487电路来隔离1个总线节点。 总线有4个节点、工作正常。 我可以使用 CANKing 监视总线、并且错误计数器为零。

如果我使用2个 TIDA-01487来隔离第二个节点、我会得到一系列总线错误、这些错误似乎是由非托管冲突引起的。

是否可以在同一总线上使用多个 TIDA-01487?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:我们未测试和验证此用例。 这很可能无法通过 TIDA-01487支持两个 CAN 中继器系统。

    此致、

     Thomas