This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050039:TIDA-050039适用于微生物燃料电池的 TPS61089设计

Guru**** 2796855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050039, TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1037780/tida-050039-tida-050039-tps61089-design-adaptation-for-microbial-fuel-cells

器件型号:TIDA-050039
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS61088

我们正在努力使用 TIDA-050039单节太阳能收集设计、其中微生物燃料电池与单节太阳能电池具有相似的最大功率点曲线。  我们想要调整锂离子设计、以实现4.5-5.5V (4 x 1.2V 电池)镍氢电池充电、 充电功率高达2瓦(400-500mA)、充电电压为0.45伏。 我们非常感谢有关调整 TIDA-050039组件(尤其是补偿)的建议以及有关预期功率转换限制的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您联系 E2E。

    TI 参考设计 TIDA-050039应用与您的应用非常相似。 在讨论组件调整之前、请注意、由于升压转换器 TPS61089具有2.7V UVLO 限制、因此只有电池电压高于2.7V、电路可能会开始工作。 如果您为小于2.7V 的电池充电、则电路根本无法启动。

    由于您的设计充电电流远高于此参考设计、我建议您将 TPS61089替换为 TPS61088。 TPS61088具有更高的电流能力和更低的 Rdson、可实现更高的效率。

    2.在原始设计中、升压转换器的最大输出电压限制为4.2V。 为了将最大输出电压调节至5.5V、请将电阻器 R8更改为55koh、

    3.将电阻器 R19调整为280k Ω,将 OVP 电压设置为~5.7V。

    至於赔偿方面,我不能提出一个简短的建议。 始终需要根据实际基准测试来调整补偿。