This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40355:DSM 文件

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1036153/pmp40355-dsm-file

器件型号:PMP40355

您好!

我的客户需要 PMP40355参考设计的.DSM 文件、但 TI.com 上未在线提供该文件。 您能提供同样的帮助吗?

谢谢、此致、

Jash  

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    我们需要用于 OrCAD 捕获原理图设计的.DSN 文件、而不是.DSM

    谢谢、此致、
    Shashidhar
    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jash、

    此设计 由 Altium Designer 抽取。 没有.DSN 文件。