This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1 PSpice 模型

Guru**** 2524050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035929/tpa6211a1-q1-pspice-model

主题中讨论的其他器件:TPA6211A1-Q1TINA-TI

您好专家、

我的客户正在 LTSPICE 工具中使用 TPA6211A1-Q1 PSpice 模型。 他们将 pspice 模型转移到 LTspice 模型、但在 LTspice 中不起作用。 您有解决方案吗?

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您是否知道客户在尝试将未加密的 PSpice 模型用于 LTSPICE 时是否遇到任何特定错误?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 pspice 模型自动生成.asy 文件以在 LTspice 中进行仿真、但它指示错误:

    错误:节点 U1:I0:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I21:1:RA
    错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RA
    错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供更多信息。 我将查看该模型、检查它是否需要任何更新或修复、尽管我们不支持 LTSPICE、因为这是第三方软件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有 LTSPICE 可以尝试一下、但您可以在您的一侧执行该操作:

    您似乎可以在出现此错误的节点上添加一些大电阻器、您可能会发现之前的这个线程很有用: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844373/ths4541-the-pspice-model-for-ths4541-dose-not-work/3156315#3156315

    否则、您始终可以使用 TINA-TI 或 PSpice for TI 来模拟我们的未加密模型、它在这些平台上工作正常。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师