This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00818:支持 QC2.0/3.0

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TIDA-00818, BQ25890H, BQ25890, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035904/tida-00818-qc2-0-3-0-support

器件型号:TIDA-00818
主题中讨论的其他器件:TUSB320LIBQ25890HBQ25890TUSB320

大家好、

我们的客户正在 使用 BQ25890H 和 TUSB320LI 芯片设计具有3A 单节电池充电器的便携式设备。 他们针对充电器电路遵循的参考原理图是 TIDA-00818。 他们有以下问题。

* 此参考设计(BQ25890 (H)+ TUSB320LI 芯片组合)是否通过 USB-C 连接器支持 QC2.0/3.0? 对于 QC2.0/3.0、我是说充电电压为9伏和12伏?

*当 TUSB320 CC 引脚和 BQ25890H D+/D-引脚连接到 USB-C 连接器时、DFP 器件(例如壁式充电器)如何处理电压和电流协商?

=>如果我理解正确、TUSB320会处理器件和 DFP 之间的握手、以便壁式充电器为器件供电? TUSB320还通过 I2C 将协商的最大电流告知我们的主机处理器、但无需 CPU 采取进一步的措施?

=> BQ25890及其 D+/D-引脚有什么作用? 协商可用的电源电压?

谢谢、此致、

艺术