主题中讨论的其他器件:TUSB320LI、 BQ25890H、 BQ25890、 TUSB320
大家好、
我们的客户正在 使用 BQ25890H 和 TUSB320LI 芯片设计具有3A 单节电池充电器的便携式设备。 他们针对充电器电路遵循的参考原理图是 TIDA-00818。 他们有以下问题。
* 此参考设计(BQ25890 (H)+ TUSB320LI 芯片组合)是否通过 USB-C 连接器支持 QC2.0/3.0? 对于 QC2.0/3.0、我是说充电电压为9伏和12伏?
*当 TUSB320 CC 引脚和 BQ25890H D+/D-引脚连接到 USB-C 连接器时、DFP 器件(例如壁式充电器)如何处理电压和电流协商?
=>如果我理解正确、TUSB320会处理器件和 DFP 之间的握手、以便壁式充电器为器件供电? TUSB320还通过 I2C 将协商的最大电流告知我们的主机处理器、但无需 CPU 采取进一步的措施?
=> BQ25890及其 D+/D-引脚有什么作用? 协商可用的电源电压?
谢谢、此致、
艺术