This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望了解有关该设计的更多信息

Guru**** 2554850 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035278/want-to-know-more-about-the-design

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: SFRApowerSUITE

你(们)好

我正在研究 TIDM-HV-1PH-DCAC 参考设计。 我对此有几个问题。  


使用 SFRA 时、它会生成基准频率范围并将其馈入 PWM。 然后、它通过 ADC 测量输出并记录输出、以生成增益和相位图。

那么、我的问题是、当馈入该频率范围时、滤波器和系统变得不稳定并导致灾难性故障、不会有谐振情况发生的风险?
此外、我想知道我们是否希望使用全输入电压进行精确分析、或者我们是否可以使用60V 等较低电压来生成图并应用它 来预测400V 时的行为?

2. 我对这些库不熟悉,因此很难理解控制器的实现。 设计文档中对控制器实现的解释很少。
有关控制器的信息很多、不清楚。  它只是说它在控制器中使用了前馈、对此没有进一步的解释。  请说明前馈元件的使用。
如果可能、您能否解释一下如何在 DF22结构中实现 PR 控制器。 这将非常有帮助。

3.没有关于内部电流环路和外部电压环路的运行延迟/采样时间的信息。
您能不能更好地解释这些器件。

4.
我在这里附加的图像是逆变器的非线性负载响应的照片。 是否有任何方法可以通过调整控制器来最大程度地减小电压中的这些缺陷。

最好的雷加尔
Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。  

    [引用 userid="358431" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035278/want-to-know-more-about-the-design 中的说法]那么、我的问题是、在馈送该频率范围时、滤波器和系统变得不稳定时不会出现谐振情况、并导致灾难性故障?
    此外、我想知道我们是否希望使用全输入电压进行精确分析、或者我们是否可以使用60V 等较低电压来生成图并应用它 来预测400V 时的行为?
    [/报价]

    应在运行系统所需的操作点运行 SFRA。 作为中间步骤、可以在较低电压下运行 SFRA、并尝试在较低电压下闭合环路。  

    我们在设计中使用了许多前馈术语、以使同一电流控制器能够在直流电压范围内工作。 根据您使用的控件、这可能会有所不同。  

    2.请参阅了解 PR 控制器

    e2e.ti.com/.../PRcontroller.pdf

    有关 DCL、请参阅此处的文档

    https://www.ti.com/tool/C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY

    所使用的前馈项在控制图上清晰地显示。 我没有关于这方面的任何其他信息。  

    3.  

    "没有关于内部电流环路和外部电压环路运行延迟/采样时间的信息。
    您能更好地解释这些器件吗?"

    频率在 powerSUITE 页面中指定、我们会逐周期控制、因此控制速率为20kHz。  

     我们有一个详细的图、如图31、其中显示了完整的软件图。 一切都以20kHz 的频率运行。  

    4.需要提高带宽和/或增益。 此外、由于输出电容器的大小、您还会遇到一些限制。 通常、所有这些都需要根据应用需求等进行调整 我们在参考设计中的目标是开始将 C2000 MCU 用于该应用。  

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    1.您能否解释一下使用 SFRA 时是否存在因逆变器滤波器谐振而导致灾难性故障的风险?'
     使用 SFRA 时是否需要连接负载?
     这些结果是否也适用于并网模式?

    2.非常感谢您花时间清楚地解释 PR 实施。 现在很清楚。
       但是、我不熟悉这一点、很难理解直流总线和输出     电压的前馈项的影响。 如果可能、您能否解释它是如何推导出来的。 这将非常有帮助。

    3.当我研究逆变器系统时,我遇到了一个关于内部和外部环路的问题。 它说、内部环路应比外部环路快约10倍、以避免内部外部环路相互作用问题。 因此、我询问了内部外部环路运行频率。 但是、我上面提到的这一点用于 PI 控制器。 您能不能就此发表意见。

    在这里、通过"逐周期" 控制、您是指一个周期控制吗?
    我还了解到、控制器采样频率应大于我们控制的频率的20倍。
    这意味着、对于控制器运行频率、如10kHz、是否可以使用小于20kHz 的频率。?

    如果我想使用100kHz PWM、是否需要以100k 运行控制器以获得良好的结果。 ?

    此致
    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  您能否解释一下使用 SFRA 时是否存在因逆变器滤波器谐振而导致灾难性故障的风险?'
     使用 SFRA 时是否需要连接负载?
     这些结果是否也适用于并网模式?

    我们已在该设计上测试了 SFRA、在功率级运行的情况下、始终存在故障或谐振风险、具体取决于您应用的测试条件。 但是、由于 SFRA 旨在用作在受控环境下指导控制设计的工具、因此可以使用。 我们有过流保护、过流保护将在实验中出现不稳定时触发。 负载始终需要连接、因为受控体行为会随负载而变化。 您需要在运行条件下运行 SFRA。  

    2.我会建议您学习有关电力电子等的课程、我做了一个视频来解释 TTPLPPFC 的相关内容、希望这可以成为足够的指导

    https://training.ti.com/digitally-controlled-high-efficiency-and-high-power-density-pfc-circuits-part-2?context=341944-1138853-1136250

    3.是的,通常您希望尽快运行控制器。 当人们说内部环路需要快10倍时、它们通常意味着系统中的带宽。 因此、有时我们可以更慢地运行电压环路、但我们不会在该设计上执行此操作、因为对于电压环路、我们使用 PR 控制器、传统的带宽概念不适用于基于 PR 的控制。