This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118 WEBENCH 设计仿真失败

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1035358/lm5118-webench-design-simulation-failed

主题中讨论的其他器件:LM5118

我一直在尝试使用 WEBENCH 运行 LM5118设计的仿真、但它说仿真失败了吗? 要运行仿真、我必须做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyabonga、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我刚尝试过默认升压设计(默认值)和稳态仿真、但看不到问题。

    您能使用另一个浏览器尝试一下。 如果这不起作用、请提供有关设置的详细信息。

    -浏览器

    -选定的设计参数

    -模拟模式

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我正在尝试使用  3-18V 输入电压和12V 输出电压@ 2A 或3A 来仿真 LM5118MH/NOPB 降压/升压设计。 仿真仍然失败。  

    但是、它在使用默认值时工作正常。 因此、我不知道正在发生什么、或者我使用的设计参数可能是不可行的。

    善良的拉加兹

    Siya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyabonga、

    请尝试以1V 为步长增加最小输入电压、直到创建设计为止。 在3V 输入到12V 输出时所需的电流大约是输出电流的5倍。 我预计二极管在这些电压极值下的功耗会过高。

    此致、
    Brigitte