This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:BMS 降压转换器电源

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1034150/tida-010208-bms-buck-convertor-power-source

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:LM5163、

你(们)好。

我有两个问题、希望您能帮我解决。

我注意到、在本设计中、LM5163降压转换器由 Cell16+断电、而不是在保险丝之后。 这意味着、如果降压转换器出现短路/过载故障、保险丝将不会打开、电流将继续流经 Cell16+平衡连接器。 这是有原因的、还是无意的?  

2. 我看到 D47和 Q29+周围组件的反向充电电路有一些冗余。 如果我们有 D47、是否需要反向充电电路? 如果 D47失效、它似乎只会发挥作用?  

提前感谢、

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    请参阅以下评论:  

    我注意到、在本设计中、LM5163降压转换器由 Cell16+断电、而不是在保险丝之后。 这意味着、如果降压转换器出现短路/过载故障、保险丝将不会打开、电流将继续流经 Cell16+平衡连接器。 这是有原因的、还是无意的?  

    Ryan:LM5163具有内部电流限制功能、通常可确保输出电流低于0.75A (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5163.pdf?ts=1631063616165&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5163)、 因为 TIDA-010208使用30A 保险丝、LM5163输出短路不会熔断保险丝。 此外、如果 LM5163输出短路、MCU 将断电并拉低 LM5163的 EN、这将禁用 LM5163。  

    2. 我看到 D47和 Q29+周围组件的反向充电电路有一些冗余。 如果我们有 D47、是否需要反向充电电路? 如果 D47失效、它似乎只会发挥作用?  

    Ryan:当反向连接充电器时、由于充电器具有大输出电容、将有大电流流经 D47并产生大电压以开启 DSG MOSFET、这是一个风险。  另一种情况是使用 SCD 关闭 DSG MOSFET 时、D47将承载巨大的正向电流、否则 di/dt 将产生巨大的电压、从而损坏 DSG MOSFET。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回答。 有道理。 关於第二点,我仍然不清楚。 如果由于这些原因而存在 D47、那么为什么我们需要 Q29反向充电电路? 这不是冗余吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    即使使用 D47、PACK+侧 仍有足够大的减电压(SCD、反向充电器)和 导通 DSG MOSFET 的风险、因此需要 Q29相关电路和 D47。

    谢谢。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助