This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:大电流条件问题

Guru**** 2879910 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9766, TPS552882, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1033439/pmp9766-question-on-large-current-condition

器件型号:PMP9766
主题中讨论的其他器件: TPS552882TPS25940

我正在考虑基于 PMP9766的5Vmain/6A、300ms 备份时间条件的备份解决方案。

(降压/升压 IC 将更改 TPS552882、VCF:4.75V)

请告诉我以下关于 PMP9766解决方案的两点:

Δ V ①I 、将 Vmain 更改为降压/升压 Vout 的时序存在一些延迟和冲突、设计指南和缩放图像如下所示。

・当碰撞时间变长时,是否有任何问题或注意事项?

如果有问题、请告诉我任何措施。 (断开 FET 是否添加到 TPS552882输出电压侧(R6至 C4之间)、有效?)

・假设低于图6的时间有多长?

②When Vmain 下降并将降压/升压输出更改为 VSYS、TPS25940A 是否应设置为禁用?

如果应禁用、我计划通过添加分压器将 Vmain 设置为小于 VCF =小于 UVLO 阈值、这是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    除非您不需要由 Vmain 提供6A 电流、否则您还需要更改电子保险丝、因为 TPS25940无法处理6A 电流。
    此 IC 可处理最坏情况下的最大电流为4.78A。

    https://www.ti.com/product/TPS25947是短时突发高电流的合适替代产品

    关于您的第一个问题:
    因此、只要 Vmain 下降到低于此转换器的输出设定点、输出电压就不会进一步下降。 这基本上是没有延迟的。 本设计中唯一可能延迟的是转换器工作模式的切换。 电子保险丝的反向阻断功能将确保没有电流流流回 Vmain。

    这也解答了您的第二个问题:由于具有自动反向电流保护功能、因此无需禁用电子保险丝。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Björn μ A