This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21002:原理图分析中的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21002, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1033730/pmp21002-questions-from-schematic-analysis

器件型号:PMP21002
Thread 中讨论的其他器件: TL431

 您好!  

我正在查看 PMP21002的参考原理图。  我可以从技术上回答以下问题吗?   

我在 到 TL431的反馈电路上看到两个额外的二极管(D5、D6)、其中检测 Vout 并将其缩小到反馈控制电路。  D5、D6的用途是什么?   在 Adv 中谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    C20/R22是一个软启动电路、可防止在开通时输出电压过冲。  当 C20充电时、反馈通过 D5缓慢斜升。  当输出达到稳定时、D5反向偏置、C20不再是电路的一部分。  当输出关闭时、C20通过 D6放电、以复位软启动电路。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    非常感谢、明白。