This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:TIDA-010208通道连接点问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76952, TIDA-010208, BQ769142, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1032659/tida-010208-tida-010208-sch-connect-point-question

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:BQ77216BQ76952BQ769142BQ76942

大家好、

我的客户对 BMS 应用很感兴趣,因此他参考了此参考设计。

但他仍有一些疑问,想问一下 SCH 的某些关联似乎是错误的,SCH 的最终修订不是他自己不能做的。

第一个是 SCH 第2页保险丝、FUSE_AFE 和 FUSE_MCU 是触发保险丝以使系统停止以进行保护的相同方法,但只有保险丝 MCU 具有二极管 D29。 保险丝_ AFE 是否不需要?

第二个是我们的方框图显示了 BQ77216,但上面没有显示 SCH。 它在哪里?

第三个是 TLV70433输入有两种方式,我们可以在 SCH (5V 和 AFE_5V)上显示红色字,但只能在上面看到5V 电压。 正确吗?

最后,为什么电池10至电池16输入需要使用0欧姆电阻器将其短路? 电池7到电池5也是如此。 这是否意味着此设计仅使用4节电池? 或者其他任何东西吗?

今天我和客户工程师负责人讨论了这个问题。我们认为这个 SCH 看起来不是最终的愿景,所以我们会看到这个 SCH 上的某些部件丢失了,一些连接有一些错误。

您能否提供最后一个或完整的 SCH? 谢谢!

Eddie   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TI.com 上的 sch 是最终版本、请查看我的意见以了解您的问题:  

    第一个是 SCH 第2页保险丝、FUSE_AFE 和 FUSE_MCU 是触发保险丝以使系统停止以进行保护的相同方法,但只有保险丝 MCU 具有二极管 D29。 保险丝_ AFE 是否不需要?

    Ryan:FUSTER_AFE 不需要二极管、由于 BQ76952的 FUSE 引脚的最大额定值远高于3.3V (MCU 输出)、另一个原因是 BQ76952使用 FUSE 引脚来检测保险丝是否由任何外部信号触发、因此二极管将阻止 BQ76952检测这些信号。  

    第二个是我们的方框图显示了 BQ77216,但上面没有显示 SCH。 它在哪里?

    Ryan:在 TIDA-010208中、BQ77216 EVM 用于执行二级保护、我没有在 主板上绘制 BQ77216、因为我认为 EVM sch 已经足够好了。 我在 TIDA-010208设计指南 www.ti.com/.../tiduey5.pdf 中对此进行了声明

    第三个是 TLV70433输入有两种方式,我们可以在 SCH (5V 和 AFE_5V)上显示红色字,但只能在上面看到5V 电压。 正确吗?

    Ryan:请参阅 sch 的第1页、AFE_5V 和5V 之间有一个二极管。 二极管用于确保 MCU 在正常模式下工作时由直流/直流5V 电源供电、这有助于改善正常模式下的功耗。  

    最后,为什么电池10至电池16输入需要使用0欧姆电阻器将其短路? 电池7到电池5也是如此。 这是否意味着此设计仅使用4节电池? 或者其他任何东西吗?

    Ryan:TIDA-010208可以介绍 BQ76942、BQ769142和 BQ76952测试通过修改这些0 Ω 电阻器、我在 TIDA-010208用户指南 www.ti.com/.../tiduey5.pdf 中创建了一个表格、介绍如何修改这些电阻器

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的详细评论,我将为我的客户翻译。

    然后、如果他们发现自己制造的电路板状态有任何问题、他们将按照这种风格设计自己的电路板进行测试。

    我可以通过内部方式向您发送电子邮件或呼叫吗?  

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    当然。 总是很乐意提供帮助。

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan