This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:AMC1311

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1032743/tida-010054-amc1311

器件型号:TIDA-010054

尊敬的 TI 团队:

我正在使用采用隔离式放大器 AMC 系列的电流/电压感应电路。 下面是应用手册  TIDA-010054第33页上的电路。

我是否可以问电容器 C78和 C91的功能是什么? 它们是否为系统生成极点并滤除噪声? 以及为什么 C78和 C91的值不同? C78 = 0.1uF、C91 = 0.01uF。

此外 、C90 = 0.01uF 的功能是什么? 它看起来像是一个低通滤波器、但我不明白为什么它连接在四个电阻器 R97、R98、R101和 R102之间?

您能否为我提供第二个放大器的增益? 我认为它应该是 R92/(R97 + R98)、但对此不确定、因为两者之间有一个电容器 C90。

此外、在下图第36页中、两个电容器(在反馈路径和非反相器端子上)相等:C49 = C59 = 100pF。 但在上图中、它们是不同的。 请您解释一下这一点吗?

非常感谢。  

此致、