This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00333:同一电阻器的不同电阻

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1158910/tida-00333-different-resistances-for-the-same-resistor

器件型号:TIDA-00333
主题中讨论的其他器件: ISO3082

您好!

 在 TIDA-00333参考设计 ( http://www.ti.com/lit/ug/tidu590/tidu590.pdf )中,  有一个关键电阻器 RD 用于电路的延迟。 但是、尽管所有电容器都具有相同的100pF 电容器、但同一文档中的3个不同位置的电阻器值不同。 它在第1页的电路中以5.1kΩ 为单位、在图10 (R8-R9)中以51Ω 为单位、在物料清单中的表1中以51kΩ 为单位。 如第2.2节-数据流控制中所述、 有一个 RD 的公式

 

对于给定电容器 CD=100pF、 最小正反相器输入阈值 VIT+min=2.2V、最大电源电压、VCC-max=5.5V、 最大低到高传播延迟 tPLH-max=4.3ns;RD  的计算公式约为110Ω μ F。    我从 SN74LVC2G14的数据表中获得了这些值。  最接近的一个是51Ω μ s、但即使如此、也会导致一个比最小时间常数(RD x CD)更低的时间常数。 我想了解为什么所有电阻值都不同、以及在该电路中应该使用哪一个(或电阻值的间隔)。


谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguz、  

    欢迎使用 E2E!

    请给我们一些时间来查看 TI 设计并作出全面的响应。 我们将在接下来的24小时内回答您的问题。  

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguz、

    抱歉、我们今天仍然无法做到这一点。 请允许我明天回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguz、  

    您所指的延迟电路用于匹配两侧的脉冲宽度。  当您将 tPLH µs 1.3 μ F (来自 ISO3082数据表) 和 CD  kΩ 100pF 时、计算出的 RD 为33 μ F。 因此、请使用此值。 由于 ISO308x 系列中有四个器件、因此由于传播延迟的差异、该值会根据实际使用的器件而变化。  

    此致、

    Kenneth