This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:使用 PSPICE 建模应用制作肖特基二极管

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/981138/pspice-for-ti-making-schottky-diode-with-pspice-modelling-application

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:TPS61165

正如我看到的、PSPICE 建模应用中只能选择功率二极管。

此二极管类型不允许在向导下将 VF 设置为低于0.4V 以进行 SMPS 仿真。 但是、我可以修改其在工作表上的属性作为权变措施、但在这之后、我会得到非常错误的仿真结果。 它看起来非常不可用。

遗憾的是、TI 的参考设计(例如 TPS61165)使用了理想的 DD 二极管类型、其 Vf=8mV!

您能否详细介绍这种功率二极管类型的限制和可用性?

是否有任何替代方法来定义肖特基二极管并避免导入外部电压并将 TI 的 PSpice 降级到非常受限的模式?

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    我正在咨询此模型的设计人员、并将在本周再次与您进行合作。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Attila:

    从您的电子邮件:  

    >此二极管类型不允许在向导下为 SMPS 仿真设置低于0.4V 的 VF。 但是、我可以 修改其在工作表上的属性作为权变措施、但在这之后、我会得到非常错误的仿真结果。 它看起来非常不可用。

    我们将处理您的请求。  您是否会向我们发送测试案例?  此外、请说明您对二极管的要求。   

    谢谢你。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我想用耦合电感器模拟差分 SEPIC SMPS。 但是、我们正在使用 TPS61165运行其他 SMPS 拓扑、例如升压/降压拓扑。

    我想使用实际组件确定不同负载和 VIN 下的确切效率、功率耗散和降压 DCM 模式点。

    目标二极管类型为 PMEG4005EJ 或类似。

    下面是有关 SEPIC SMPS 的其他组件和详细信息:

    (7) PMP10835:如何从两个非耦合电感器在"PSpice for TI"中生成耦合电感器? -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    PS:此时上面的 TT 处于打开状态、因此我正在等待 TI 的响应、我如何使用耦合电感器模型进行正确仿真。

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、您好!

    我已经能够根据您的要求导入和仿真肖特基二极管。  执行此操作所花费的时间比预期的要长很多、因为在调试过程中、我发现我的 PSpice for TI 版本和模型库是错误的。  因此、我更新如下:

    1、Allegro / PSpice,17.4-2020-S004

    2.使用“帮助>重新安装 TI 模型和库”重新安装 TI 模型和库

    3.刷新缓存

    关于您之前有关"功率二极管"模型的问题、它没有以模型形式明确显示所有参数、用户需要轻松构建肖特基二极管。  肖特基二极管的隔离层高度较低、指数中的 N 因子可能较小。  我已包括 NXP PMEG4005EJ 二极管(如您所建议),并可以向您发送 zip 文件。

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢、此致、

    劳伦斯

    PS:请接受我的朋友邀请、我将发送 zip 文件。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    谢谢你。  我收到了您的电子邮件、通知我您收到了包含工作中的肖特基二极管电路的 zip 文件。  

    请告诉我们这是否有效。

    感谢您的协作。

    此致、

    劳伦斯