This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01281:TIDA-01281调试连接错误1135。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/978385/tida-01281-tida-01281-debug-connection-error-1135

器件型号:TIDA-01281

Hİ μ A。 我使用了 xds100v2调试探针。 我在 设备管理器上看到了设备。  我 connectiıon ı 了 TI 文档和器件的设计理念、使 TIDA 01281完全正确。 我选择 Texax Instrument XDS100V2 Debug Probe。 I chacken 测试连接。  ı 成功,我的程序没有调试器,但当 ı 加载程序,看到目标连接的连接错误时。 我在 TIDA 01281卡上控制了 TP1和 TP2测试点。我没有看到任何信号和电压。 此外、我检查 了 J3上的 TRST 引脚、但没有信号。 您可以在 下面看到错误和我的器件配置     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的问题与 CCS 项目设置有关。

    但是、您需要确保电路板正常供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为我们在另一个线程中关闭了该线程。