请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01281 Hİ μ A。 我使用了 xds100v2调试探针。 我在 设备管理器上看到了设备。 我 connectiıon ı 了 TI 文档和器件的设计理念、使 TIDA 01281完全正确。 我选择 Texax Instrument XDS100V2 Debug Probe。 I chacken 测试连接。 ı 成功,我的程序没有调试器,但当 ı 加载程序,看到目标连接的连接错误时。 我在 TIDA 01281卡上控制了 TP1和 TP2测试点。我没有看到任何信号和电压。 此外、我检查 了 J3上的 TRST 引脚、但没有信号。 您可以在 下面看到错误和我的器件配置