This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:T1、C28、L1

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980563/tida-01622-t1-c28-l1

器件型号:TIDA-01622

你(们)好

  1. 我们尝试实施 TIDA-01622、并尝试 购买推荐的组件。  
  2. 主板  
    1. 变压器 T1  - W我们- 750343803 -不可用。我们尝试了慕斯、DigiKey 以及我们。  
    2. 是否有您推荐的替代产品?  您能为我们提供一些样片吗?
    3.  如果不是、 请向我们发送 完整信息、以便我们可以在变压器公司生产

  3. C28、C44仅可用作 X7S 而 不 是 X7R。  
  4. 子 板-
    1. 根据数据表、L1为0.15A - 0.8 Ω、而不是根据 BOM 写入的0.19A 0.67 Ω。  
  5. 谢谢
  6. Asher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asher

    我已在早期邮件中回复此问题。 我们可以关闭这个线程吗?

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将关闭此 TT