请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01622 你(们)好
- 我们尝试实施 TIDA-01622、并尝试 购买推荐的组件。
- 主板
- 变压器 T1 - W我们- 750343803 -不可用。我们尝试了慕斯、DigiKey 以及我们。
- 是否有您推荐的替代产品? 您能为我们提供一些样片吗?
- 如果不是、 请向我们发送 完整的信息、以便我们可以在变压器公司生产
- C28、C44仅可用作 X7S 而 不 是 X7R。
- 子 板-
- 根据数据表、L1为0.15A - 0.8 Ω、而不是根据 BOM 写入的0.19A 0.67 Ω。
- 谢谢
- Asher