This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5582:驱动器计算

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193A-Q1, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/979355/pmp5582-driver-calculations

器件型号:PMP5582

你(们)好

我是一名工程学生、我计划使用 PMP5582来驱动我的高功率 LED。

我目前难以理解电路。

首先,我不明白您是如何计算设计中使用的电阻器和电容器的值的。
我也不了解 INA193A-Q1的功能,该芯片是否只是监控输出电流?

我计划使用此设计通过电池为 LED 1A@12V 供电,输入电压是否需要高于12V 才能为 LED 完全供电,或者输入电压是否还可以在8V 左右并且仍在输出端得到12V 1A?

此致
S é bastien Trochreie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastien、

    感谢您的提问。 当您说您不理解"设计中使用的电阻器和电容器的值"时、您的意思是什么?

    如果您需要升压转换器的设计示例,可以查看 TPS40210数据表的第26页:  
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40210.pdf?ts=1613575314687&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS40210。

    另一个有用的示例可在同一数据表的第35页找到。

    从 PMP5582的原理图中、您可以看到此设计的输入电压范围为5.5V 至18V、转换器将输出调节为12V (请注意最大负载电流为1A)

    INA193A-Q1是一款电流分流监控器、实际上可测量放置在电源和负载之间的感测电阻两端的电压。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastien、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta