我尝试使用 PSpice for TI 来仿真基于 TI /美国国家放大器的电路、这些模型不包含在库中。 但是、它们可从 TI 网站下载。 具体而言、我的第一个问题是 LMH6559和 THS3217。
通常的过程是为原理图编辑器创建符号、将其放置在*。OLB 库中、然后将 SPICE 模型与该符号关联并映射引脚、然后将实现路径(*。lib)包含到 PSpice 资源。
遗憾的是、这些惊喜从一开始就出现了:没有允许为原理图符号创建新库的"新建/库"菜单项。
好的、可以将一些现有库保存到新位置、将其清空并将设计缓存中的符号添加为模板。 这将取代直观的方法、因为没有"新建/零件"菜单项。 经过一些技巧和手动编辑后、我可以通过转换一些现有的符号、然后关联模型来创建符号。
关联完成后、下一步是指定用于实现的包含文件。 意外:文件夹"PSpice resources"不允许将实现路径添加到文件夹"Include Path"和"Model Libraries"中。 因此、会显示以下错误"ERROR (ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 LMH6559未定义"。 通过对 PSpice 生成的 SPICE 文件进行分析 、可以解决问题并将库指针放置在 pspice.ini 文件中。 非常不方便和不直观。
但现在该模型已经编译、并且 ORCAP-15098信息显示"检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一个和最多三个标记。 单击"确定"修改标记设置。 单击"取消"以将模型替换为预安装库中的模型"。
因此、我想知道 TI 建议如何使用预安装库中未包含的产品来仿真模型、以及这些行为库在哪里可用?
为什么允许用户创建缺少库的必要控件不可用?
允许用户快速评估 TI 产品并对其进行原型设计的想法很棒、但缺少一些重要产品、无法实例化这些产品、这会降低原本出色的价值...