This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 PSpice for TI 与不包含在提供的库中的 TI 模型结合使用?

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3217, LMH6559
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/978566/how-to-use-pspice-for-ti-with-ti-models-which-are-not-included-in-the-supplied-libraries

主题中讨论的其他器件:THS3217LMH6559

我尝试使用 PSpice for TI 来仿真基于 TI /美国国家放大器的电路、这些模型不包含在库中。 但是、它们可从 TI 网站下载。 具体而言、我的第一个问题是 LMH6559和 THS3217。  

通常的过程是为原理图编辑器创建符号、将其放置在*。OLB 库中、然后将 SPICE 模型与该符号关联并映射引脚、然后将实现路径(*。lib)包含到 PSpice 资源。  

遗憾的是、这些惊喜从一开始就出现了:没有允许为原理图符号创建新库的"新建/库"菜单项。  

好的、可以将一些现有库保存到新位置、将其清空并将设计缓存中的符号添加为模板。 这将取代直观的方法、因为没有"新建/零件"菜单项。 经过一些技巧和手动编辑后、我可以通过转换一些现有的符号、然后关联模型来创建符号。

关联完成后、下一步是指定用于实现的包含文件。 意外:文件夹"PSpice resources"不允许将实现路径添加到文件夹"Include Path"和"Model Libraries"中。 因此、会显示以下错误"ERROR (ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 LMH6559未定义"。 通过对 PSpice 生成的 SPICE 文件进行分析 、可以解决问题并将库指针放置在 pspice.ini 文件中。 非常不方便和不直观。  

但现在该模型已经编译、并且 ORCAP-15098信息显示"检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一个和最多三个标记。 单击"确定"修改标记设置。 单击"取消"以将模型替换为预安装库中的模型"。  

因此、我想知道 TI 建议如何使用预安装库中未包含的产品来仿真模型、以及这些行为库在哪里可用?

为什么允许用户创建缺少库的必要控件不可用?

允许用户快速评估 TI 产品并对其进行原型设计的想法很棒、但缺少一些重要产品、无法实例化这些产品、这会降低原本出色的价值...

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrii、

    很遗憾听到您在让事情尽快工作方面遇到了困难、这是我们为 TI 提供 PSpice 的主要目标。

    为此、我们尝试在安装时将尽可能多的 TI 模型包含在工具中。 然而,由于模型数量庞大,如果我们试图将所有内容都包括在内,我们就会永远花费我们的时间。

    如果您可以等待、请告诉我们错过了哪些模型、通过库更新、可能需要不到1周的时间才能将其加入。

    如果您不能等待、是的、尽管菜单项已更改、仍可以使用 OLB 文件(和符号)创建。 它位于"Tools"-> "Generate Part"下(您需要打开一个活动项目、使菜单变为活动状态)。

    以这种方式创建的符号将自动与您在过程中使用的 LIB 文件中的模型相关联。 是的,它们被认为是"进口的",因为它们来自一个未知来源。 为了解决这一问题、我们仍然需要完成选项1、让 TI 知道哪些选项缺失、并让 TI 通过库更新来提供这些选项。

     为了节省一些时间、我找到了您在这里提到的2个模型。 LMH6559已包含在内、而 THS3271未包含。

    我将请求添加 THS3271。 同时、请关闭并重新启动 PSpice for TI、以查看是否收到库更新提示。 如果是、请接受、LMH6659应随后出现(发布于2020年8月21日)。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrii、

    我在 TI.com 上找不到 THS3271。 请检查器件型号是否正确?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、THS3217...  顺便说一下、安装的软件确实包含一个包含模型和符号的文件夹、这些模型和符号未在主组件菜单中列出、并且未在库参考文件中列出。 虽然 LMH6559不会显示在主组件选择列表中、但可以将其手动放入库列表中、然后 PSpice 会重新编译列表并将其包含在*。lib 引用中。 这需要了解在何处查找文件以及如何处理这些文件。 他们仍然被视为"外国人"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrii、

    您无需查找硬盘上的文件。 请访问 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 并观看视频"PSpice for TI:Workspace WalkThrough "。  

    谢谢、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitrii、

    我已经提交了将 THS3217模型添加到 TI PSpice 的请求以及模型开发人员在发生这种情况时更新此线程的注意事项。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitrii、

    THS3217模型已添加到 TI 的 PSpice 中。 下次接受库更新后、您将能够通过 PSpice 搜索找到它并使用它进行仿真。

    此致

    JC