This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060017:SPI 串行器/解串器解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/981858/tida-060017-spi-serdes-solutions

器件型号:TIDA-060017
主题中讨论的其他器件:SN65LV1023A

大家好、

我正在寻找 专为在高噪声工业环境中运行而设计的点对点 SPI 从器件扩展器或串行器/解串器。 简而言之、我正在尝试查找 LTC3441的 SPI 版本

TIDA-060017中提出的解决 方案需要多根导线。 我的目标是一个双绞线。

我的想法是使用此构建块在远程位置获取低速 SPI ADC。

有人提出想法?

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们没有特定于 SPI 的串行器/解串器、但 SN65LV1023A 是一款10:1通用串行器、可供您考虑。 它将采用10个并行位+ 1个时钟(10MHz - 66MHz)、并将它们全部串行化为一个输出 LVDS 通道。 但它是单向的。

    此致、

    I.K.