This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00712 EVK 板

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00712, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/981005/tida-00712-evk-board

主题中讨论的其他器件:TIDA-00712TIDA-00318

TIDA-00712 EVK 板中使用的线圈尺寸是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    本设计的无线电源部分重复使用了 TIDA-00318、线圈为22mm 线圈 TDK WR2230-26m8-g