This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:有关 T4的信息

Guru**** 2537330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B, TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980881/tida-010054-information-on-t4

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件:SN6501SN6505B

你(们)好  

请提供推挽式变压器(340 micro Henry)的信息(例如器件型号)。

此致、

奥卢特约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于栅极驱动卡、它是 SN6501 + 750343725推挽式变压器

    对于板载其他偏置电源、它是 SN6505B + 750313638推挽式变压器

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我可以看到 、750313638 系列的匝数比为1.3:1。 在电压检测下的"设计指南:TIDA-010054"中(图30)、初级电压为5V、次级电压为6V。 这意味着匝数比约为0.83。 这与 750313638 数据表中引用的匝数比1.3:1相矛盾。 我确信我的事情不是正确的。 请提供建议。

    此致、

    奥卢特约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请阅读变压器的数据表。 它是1:1.3