This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:T1

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980684/tida-01622-t1

器件型号:TIDA-01622

你(们)好

  1. 我们尝试实施 TIDA-01622、并尝试 购买推荐的组件。  
  2. 主板  
    1. 变压器 T1  - W我们- 750343803 -不可用。我们尝试了慕斯、DigiKey 以及我们。  
    2. 是否有您推荐的替代产品?  您能为我们提供一些样片吗?
    3.  如果不是、 请向我们发送 完整 信息、以便我们可以在变压器公司生产

  3. C28、C44仅可用作 X7S 而 不 是 X7R。  
  4.  子 板-
    1. 根据数据表、L1为0.15A - 0.8 Ω、 而不是 根据 BOM 写入的0.19A 0.67 Ω。  
  5. 谢谢
  6. Asher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 TI 样片、您可以联系 Hedy  以满足样片申请

    对于 C28.C44、最好使用 X7R  

    L1额定值为0.15A-0.8R、请参见下面的 P/N 为74479136

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    *  根据我们 的数据表、L1-74479136不是  0.15A-0.8R、而是 0.19A 0.67 ohm.it 在 TI 的 BOM 中似乎是错误的。

    ** C28.C44也不 能作为 X7R 提供。   4.7u - 100V -1206的值仅作为 XR5可用。

    ***关于 T1,我将写信给 Hedy.He@we-online.com。 我们为  TIDA-01622制作的问题是 他们没有。 这是主要问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Asher

    您可以将我复制到 Hedy 时、我认为她应该根据我们与 Wurth 的一致性来获得此样本  

    对于其他 BOM 问题、我们可以在 BOM 说明中更改此内容。