This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01281:TIDA-01281卡连接和调试错误

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TMS320F28035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976996/tida-01281-tida-01281-card-connectrion-and-debug-error

器件型号:TIDA-01281
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

大家好、我将 TIDA-01281卡与 XDS100 v2编程器结合使用。 我实现了所有的配置、首先器件被识别、但 一分钟后、连接中断。  也 会出现许多错误。 您 可以看到、我的配置和错误屏幕截图如下所示。 Please 帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    选择了不正确的器件可能会导致您的问题很大、请在项目配置中选择正确的器件和 cmd 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hİ μ A。 我使用了 xds100v2调试探针。 我在 设备管理器上看到了设备。  我 connectiıon ı 了 TI 文档和器件的设计理念、使 TIDA 01281完全正确。 我选择 Texax Instrument XDS100V2 Debug Probe。 I chacken 测试连接。  ı 成功,我的程序没有调试器,但当 ı 加载程序,看到目标连接的连接错误时。 我在 TIDA 01281卡上控制了 TP1和 TP2测试点。我没有看到任何信号和电压。 此外、我检查 了 J3上的 TRST 引脚、但没有信号。 您可以在 下面看到错误和我的器件配置                                       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我尝试了另一种配置。 。 我的 cmd 文件终端设备配置为 true。 我将 C2000软件示例用于 tms320f28035示例。 但它是相同的误差。 我怀疑图中的 TIDA-1281原理图 TM 和 TDO 引脚。是否需要对这些引脚进行更改? 我也不知道 Xds100v2 JTAG 连接测试。 当连接到 tida01281电路板时、我查叠了 JTAG connectıon 引脚、我看到所有引脚的电压都是相同的3.2vcols。 我在 trest 和 tck 引脚上没有看到任何时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看到这一点我真的很沮丧。

    这似乎是一个错误,但我不知道以前发生了什么。

    您的诊断显示 MCU 连接不好。 您可以尝试另一个具有固定 JTAG 端口的电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TIDA-01281板上的一个错误。 其他用户已经报告了该问题。 请参见 此处 的示例。 必须固定电路板才能使 JTAG 正常工作。