This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010056:MCU 和栅极驱动器电路之间存在连接问题

Guru**** 2590570 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR4133, TIDA-010056, DRV8350R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980460/tida-010056-interfacing-problem-between-mcu-and-gate-driver-circuit

器件型号:TIDA-010056
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSP430FR4133DRV8350RDRV8353

您好、TI 帮助者、

我使用的是 CCS 版本10.1.1.00004。 我将 MSP430FR4133 Launchpad 用作 控制器的燃烧器、该控制器具有 MSP430FR2355 MCU 和栅极驱动器电路(DRV8353RH)。 我正在研发 BLDC 电机控制器。 我有用于项目的 TIDA-010056_Firmware_1.0代码、并使用适配器为控制器提供24V 电压。 我能够将代码刻录到我的控制器中、但我没有在 MOSFET (逆变器电路)上获得任何电压。我还没有连接 BLDC 电机。 我希望 MOSFET 上的电压为20V、但没有得到。 是否存在任何连接问题??? 请帮帮我。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    您能否共享您的原理图文件供我们查看?

    您使用的是哪种电机驱动器? 它是否与 TIDA-010056 (DRV8350R)中的相同?

    请通过测量 DVDD、VCP 和 VGLS 处的电压来检查驱动器是否通电。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在硬件中使用 DRV8353RH 作为驱动器电路、而 在软件器件中使用 TIDA-010056 (DRV8350R)...这会产生问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 帮助者、

    您能告诉我们如何检查 DVDD、VCP 和 VGLS 处的电压吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1663.main.c 这是我们的 main.c 文件。 您也可以在此处查看。  

    如上图所示、P4.1用于启用 DRV 电路、P4OUT (IN 寄存器)在 p4.1上具有逻辑高电平。 现在问题是什么...我不明白... 请帮帮我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

     

    为了测试 DVDD、VCP 和 VGLS 电压、您需要使用示波器、并在接地时探测 DVDD 引脚(引脚40)、在接地时探测 VCP 引脚(引脚7)、在接地时探测 VGLS 引脚(引脚2)。 如果这些引脚没有任何测试点,则可以尝试使用连接到这些引脚的电容器作为探测点。

     

    您提到您在电路板上使用的是 DRV8353RH、但使用的是 DRV8350RS 的代码、这是正确的吗? DRV8353RH 是一款基于硬件的器件、因此不支持 SPI 通信。 您使用的代码是为 DRV8350RS 器件编写的、该器件是一款支持 SPI 的器件、因此代码是为 SPI 通信编写的、需要进行修改以适合 DRV8353RH 的基于硬件的器件。 DRV8353RS 是 DRV8353支持的 SPI 版本。 需要记住的另一点是、DRV8353RS、DRV8353RH、DRV8350RS 和 DRV8350RH 器件之间存在一些细微的引脚差异、因此在修改代码时必须考虑这些差异。

    此致、

     

    Anthony