This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054中 TPS82130SILR 的电源

Guru**** 1617045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980129/tida-010054-the-supply-to-tps82130silr-in-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

你(们)好

请参阅图 38.

我想知道 TPS82130SILR 的17V 输入电源是从单独的电源获取的。 如果是,请如何处理?

正是这样、我设计的两级转换器具有输入电压为230V 、输出电压为400Vdc 的输入整流器(1级)。 400Vdc 用作直流链路电压、为第二级(双有源电桥转换器)供电。 现在、我希望在 系统内为 TPS82130SILR 提供17V 的输入电压、而不是外部电源。 请提供建议。

此致、

奥卢特约。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您将需要使用反激式转换器来转换高压直流电、以满足辅助电源要求。 请参阅以下链接:

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 请记住、根据我之前的查询、我的转换器有两个级-整流器级(1)和 DAB 转换器(2级)。 第一级(具有交流输入) 需要辅助电源。 由于反激式转换器是直流/直流转换器、因此其输入将与转换器的交流输入不兼容。 请提供建议。

    此致、

    奥卢特约。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要补充的是、交流输入为230V rms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看以下链接? 该值为230Vrms

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我错误地单击了"已解决"按钮。 这没有解决我的问题。

    我检查了该链接、我注意到它是一个参考设计。 我真的希望为我的项目提供一个方便的产品。 请告知其他合适的产品、或确认该参考设计是否可订购。

    谢谢。

    奥卢特约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我错误地单击了"已解决"按钮。 这没有解决我的问题。

    我查看了以下链接、注意到这是一个参考设计。 我真的希望为我的项目提供一个方便的产品。 请告知其他合适的产品、或确认该参考设计是否可订购。

    谢谢。

    奥卢特约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可能需要从可用的原理图中为自己构建一个。 无法订购。

    很少其他参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01623

    https://www.ti.com/tool/PMP9087

    谢谢你