请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01580 主题中讨论的其他器件: AFE4900
您好!
我对定制电路和电极的 ECG 感应进行了测试。 (参考、TIDA-01580电路)
但是、在测试过程中会产生一个问题。
是否可以通过更改 ECG 部件电路的值来使用电阻相对较高的电极?
请您在检查后回复。
谢谢你。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对定制电路和电极的 ECG 感应进行了测试。 (参考、TIDA-01580电路)
但是、在测试过程中会产生一个问题。
是否可以通过更改 ECG 部件电路的值来使用电阻相对较高的电极?
请您在检查后回复。
谢谢你。
此致。
具体取决于您使用的电极类型。
对于干电极、输出阻抗高于湿电极。 ECG 前端电路将相应地发生变化。 我建议查看 AFE4900的最新数据表。
我无法在此处分享、因为数据表受到限制。 您可以通过以下链接申请获取完整的数据表: https://www.ti.com/product/AFE4900
此致、
Sanjay R. Pithadia